Solid Edge Solid EdgeのCloud Enabledライセンスは、保守期限が終了すると実行する事が出来ません。

2023-04-14T04:24:35Z
SETUP

サマリ


詳細

お客様がノードロックライセンスからクラウド対応ライセンスに切り替えました。先月末にメンテナンスが終了しました。その後お客様はSolid Edgeを使うことができません。どうすればいいのでしょうか?

Solution

お客様の保守期限が切れると、Webkeyが停止されます。WebkeyアカウントはCloud enabled Licensingに必要なので、お客様はログインする事がきなくなり、Solid EdgeのCloud enabledライセンスを使用することができなくなります。

これを解決するにはNode Locked Licenseに戻す必要があります。これはシーメンスにご依頼下さい。

この場合、最初に作成されたNode Locked Licenseファイルは再び有効になり、お客様はSolid Edge License Utilityを使用してオプションを選択すると、Solid Edge Node Lockedを実行することができます。

KBアーティクルID# PL8710960

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SETUP: LICENSING