NX ユーザロールファイルはどこに保存されていますか?

2023-04-10T23:34:39Z
NX System Administration

サマリ


詳細

ユーザロールファイルのuser.mtxはどこに保存されますか?

Solution

user.mtxファイルは、デフォルトでは次の場所に保存されます:

C:\Users\<ユーザ名>\AppData\Local\Siemens\NXxxxx,

ここで、「xxxx」は NX のファンクショナルリリース(基本バージョン)を表します。

なお、 変数 UGII_USER_PROFILE_DIR を使用すると、この変数が指すディレクトリにある user.mtxファイルを使用できます。 ユーザロールファイルが作成されていない場合、変数が指す場所に「Roles」サブディレクトリが作成されます。

Notes

Related English version of the article : PL8706084, PL8008475

KBアーティクルID# PL8710727

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation