NX 「フェイスブレンド」後にボディの数が変わりません

2023-04-17T23:10:37Z
NX for Design

サマリ


詳細

「フェイスブレンド」で、ソリッドボディを二つに割った形状を作りましたが、「タイムスタンプ順」をオフにし、ボディビューで数を確認すると、ソリッドボディは1つしかありません。

再現手順

1. NXを起動します

2. モデリングでソリッドボディを作成します


3. ソリッドボディに「フェイスブレンド」の2フェースでブレンドを作成します


Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2015
Solution

これは設計された通りの動作です。

Notes

この形状の場合、2 つの面に対しフェースブレンドを作成すると、1 つのソリッドボディがマルチボディに分割されたように見えますが、フェースブレンドはボディを分割はしておらず、ブレンドによってボディの不要な部分がトリムされます。

以下のオプションによる結果です。


”ブレンドするトリム”をオフにした場合は、ソリッドボディとは別にフェースブレンドのシートボディが作成されます。

KBアーティクルID# PL8710271

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling