NX PMI を製図の断面図に継承します。

2023-04-17T23:09:45Z
NX for Design

サマリ


詳細

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.drafting/xid875549

このNXドキュメンテーションに“断面ビューへのPMIの継承”の方法が記述されていますが、PMIが断面ビューへ継承されないものがあります。

再現手順

1) NXを起動します

2) PMIを含むパートを作成します。

3) 製図アプリケーションに切り替えます

4) 断面ビューを作成します。

5) 断面ビューの設定: 共通>PMI>継承

オプション>PMI: 図面に位置合わせ(全パート)

オプション>PMIタイプ: すべて選択


例として、PMIが表示されない断面ビューがあります(例: 断面A-A)



Solution

これは設計された通りの動作です。

Notes

オプション「図面に位置合わせ(全パート)」は、モデル PMI 注釈平面の法線がビュー平面(ここでは断面ビュー)に平行でなければならないという継承基準に基づいて機能します。

例を説明:

断面 B-B では、断面ビューの法線がモデル PMI 注釈平面に平行であるため、関連付けられたオブジェクトがモデリング側にあるPMIが継承されて確認できます。

断面 A-A では、断面ビューの法線はモデル PMI 注釈平面に平行ではありません。 したがって、何も継承されません。

また、断面線の長さは、継承のエリアに影響を与えます。

赤いエリア内のオブジェクトにPMIの引き出し線の矢印が配置されている必要があります。


KBアーティクルID# PL8710270

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting PMI