Tecnomatix FANUC社製RCSでの新規VRの作成

2023-04-07T03:33:40Z
Process Simulate

サマリ


詳細

Create Virtual Robot Supprt(CVRSupport)で新規にVRを作成しても正しく動作しない

Solution

各系列のバージョンによってはサポートされていない機種があります。

例えば、V8.20以降では対応しているが、V8.10では未対応の機種があります。

このため、VRは作成されるが正しく作成できていません。

対応機種については、RCSのメディアに含まれているDoc_jp\RCS-RobotList.pdfを参照ください。

詳細についてはFANUC様にお問い合わせください。

KBアーティクルID# PL8710195

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Process Simulate Off-Line Programming (OLP)