RCSと接続している場合、Jump Assigned RobotではTCPFとロケーションは一致するが、Move to Locationでは一致しない。
SolutionVRの機種とモデルが異なる可能性があります。
同じ機種でもモデル名のあとに、_saや_ifが付いているものは、付いていないもとリンク長が異なります。
JumpではRCSを介さずPSのInverseで解を選択します。このため一致します。
しかし、MoveではRCSから解を取得します。このためリンク長が異なると動作後のTCPFは一致しません。
VRの機種とモデルが一致しているかご確認ください。