NXシリーズをアップグレード後、旧式スケッチ作成において、寸法補助線のギャップ設定が存在していないため、それを指定(変更)する事ができません。アップグレード前のNXで作成した既存旧スケッチは、変更可能です。何か設定方法がありますか?
原因は、「スクリーン上のテキスト高さを固定」設定がONに設定されているからです。
新旧に関わらず、スケッチ寸法で「ギャップ」と「オーバーハング」の設定を使用できるかどうかは、「スクリーン上のテキスト高さを固定」の設定によって異なります。 この設定がONの場合、寸法編集時の設定によって「ギャップ」と「オーバーハング」は表示されず利用できません。これは、寸法のテキスト高さが、ビューのズーム倍率が変更される事によって、「ギャップ」と「オーバーハング」が現在の寸法テキストに対して相対的に処理される必要があるからです。
この設定を OFF にすると、寸法の「ギャップ」と「オーバーハング」を変更できます。
新旧スケッチに関わらず、以下によって設定
1.ファイル>ユーティリティ>カスタマデフォルト>スケッチ>一般>スケッチ設定
2.ファイル>設定>スケッチ>スケッチ設定
***英語記事につきましては、PL8709747をご参照ください。