NX 「結果フラグを表示」でフラグを表示しようとすると内部エラー

2023-04-03T04:07:03Z
NX for Design

サマリ


詳細

チェックメイト「結果フラグを表示」コマンドで、ダイアログ内「フラグ」を選択すると内部エラーが出力される

再現手順:

1.新規パートを開く

2.メニュー>解析>チェックメイト>結果フラグを表示

 -1.フラグを選択

※内部エラーが出力される。


Solution

この挙動はNXの不具合によるもので、NX 2306で修正されます。

Notes

この挙動は、NX 1980 – NX 2212シリーズで発生します。

***英語記事につきましては、PL8709332をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1980
  • NX - KDA V2206
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8709330

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling