NX NX 2212のコマンドファインダで「高品質イメージ」を検索すると検索結果に表示されるがコマンドを起動できない

2024-02-01T02:58:33Z
NX for Design

サマリ


詳細

コマンドファインダで “高品質イメージ” を検索すると、検索結果に「高品質イメージ」が表示されているが、この検索結果へのクリックや ショートカットキーの Ctrl+Shift+H でコマンドを起動しようとしても起動できない。


Solution

環境変数 NX_RTS_IRAY が NX 2212 で廃止になり(NX 2212 リリスノートに記述あり)、「高品質イメージ」コマンドも使用できなくなりました。
リリースノート: https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20220512394070742.xid1753866/xid1124176

NX 2212 のコマンドファインダで「高品質イメージ」が検索出来てしまうのは不具合になります。

複数のPRが存在しており、NX 2306 にて修正されています。

KBアーティクルID# PL8706258

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling