NX リンクしたPMI注記の先端(矢印)がソースパートと異なる位置を指す

2023-03-30T23:14:26Z
NX for Design

サマリ


詳細

「リンクしたミラーパートを作成」によって作成されたパートに「WAVE PMIリンカ」を使用してソースパートからPMI注記を作成しましたが、ソースパート内の矢印先端はフェース上を指定しているにもかかわらず、ミラーパート内ではフェース上に作成されない。尚、「リンクしたミラーパートを作成」で自動的にリンクされてるPMI注記は正しくフェース上を指します。

再現手順:

1.「リンクしたミラーパートを作成」の実行


2.ミラーしたパート内「PMI注記」の削除


3.「WAVE PMIリンカ」で削除したPMI注記をリンク(作成)


WAVE PMIリンカ実行後の結果:


Solution

この挙動はNXの不具合によるもので、NX 2212で修正されました。

回避策:「WAVE PMIリンカ」を使用せず、「リンクしたミラーパートを作成」を利用する。

Notes

この問題は、NX 2206を含む以前のNXで発生します。

また、PMI注記、バルーン、公差記入枠、溶接記号データムフィーチャシンボルなど「注釈」グループの全てのコマンドで発生します。

***英語記事につきましては、PL8705846をご参照ください。

Release Versions
  • NX - PMI V1919
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8705845

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI