2 つの穴の円柱面を選択して PMI 垂直寸法を作成し、寸法測定方法を水平または垂直に変更した場合、穴の位置を変更してもPMI 寸法値が追従しません。
再現手順
1) ブロックに 2 つの穴があるモデルを作成します。
2) 2 つの穴の間に PMI 直交寸法を作成します。
3) 直交寸法をダブルクリックし、ダイアログの測定方法で“水平”に変更します。
平面を指定
平面上に投影: オン
4) ブロックの穴の位置を変更します。
->PMI寸法値が追従しません。
この問題はNX2306で修正されます。