NX 直交寸法を円筒寸法に変更すると値が変わってしまう

2023-03-24T03:13:33Z
NX for Design

サマリ


詳細

製図環境で「基準線を使用」オプションを使用して円筒寸法を作成した後で、既存直交寸法を円筒寸法に変更すると、正しくない寸法値になる。

再現手順:

1.新規パートで「円筒」ソリッドを作成し、製図環境でビューの配置

2.「直交」寸法の作成


3.「基準線を使用」オプションで円筒寸法の作成


4.手順2で作成した直交寸法を円筒寸法に変更(寸法選択>マウス右クリック>編集>直径寸法に変更)


Solution

この挙動はNXの不具合によるもので、NX 2212シリーズで修正されます。回避策は、円筒寸法を「基準線を使用」オプションを使用せず再作成。

Notes

NX 2206(を含む)以前の全NXシリーズで発生します。

この現象は直交寸法でのみ発生しています。

***英語記事につきましては、PL8705208をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1946
  • NX - DRAFTING V1946.3700
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8705207

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting