NX コンポーネント回転時、PMI座標注記が追従しない

2023-03-24T03:04:13Z
NX for Design

サマリ


詳細

アセンブリ環境下で、コンポーネントの回転移動を実施した際、PMI座標注記が追従せず、意図せぬ場所に移動される。

再現手順:

1.トップアセンブリにコンポーネントを作成し、そのコンポーネント内にPMI座標注記を作成


2.トップアセンブリを開き、例えば「モーション」/「動的」を使用し回転

※PMI座標注記が追従せず意図しない場所に移動する。


移動後:


Solution

この挙動はNXの不具合によるもので、NX 2306シリーズで修正されます。回避策はなく、アセンブリ配下で回転移動を伴わない場合にのみPMI座標注記をご使用ください。

Notes

この問題は、NX 1872~NX 2206で発生します。

また、この現象はPMI座標注記でのみ発生します。注記、一般注記、固有注記などは問題ありません。

また、コンポーネントの平行移動では問題なく、回転でのみ発生します。

尚、「コンポーネントの追加」時に回転を伴う移動を実施する事でも問題が発生します。

***英語記事につきましては、PL8704951をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2015
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8704930

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI