NX 2206 以前では、NX 構造デザイナライブラリ(Structure Designer Library)をTeamcenterにインストールするためのツールは、%UGII_BASE_DIR%\NXSTRUCTUREDESIGN\InstallationTool\StructureDesignerLibraryInstallationフォルダにありました。
例: C:\Program Files\Siemens\NX2206\NXSTRUCTUREDESIGN\InstallationTool\StructureDesignerLibraryInstallation
このツールは、Structure_Design_Library-Installation.batを変更して実行でき、 これを使用するための手順は、付属のInstruction_StructureDesigner_Library_Installation_vN.0.docxに説明されています。
しかし、NX2212以降では、このフォルダとインストールツールはなくなりました。 このツールはどこにあって、どのようにNX構造デザイナライブラリをインストールするのですか?
Solutionこのインポートツールは、NX2212で更新されて複数種類のライブラリのインポートがサポートされるようになり、%UGII_BASE_DIR%\DESIGN_TOOLS\library_installationフォルダに移動しました。
例えば: C:\Program Files\Siemens\NX2212\DESIGN_TOOLS\library_installation
ライブラリをインストールするには、nx_library_installation.exeファイルを実行します。(書き込みアクセス権が必要です)
インストールされるライブラリのタイプは、Library Configurationステップで選択できます。
このツールでインストールできるその他のライブラリは次のとおりです。
- Ship Structure Library
- NX Mechatronics Reuse Library
- BIM Design Library
- NX Diagramming Library
NotesRelated English version of the article : PL8692760
nx_library_installation.exeは、英語版のみが用意されています。