NX 2212以前のリリースでは、NVIDIA の Ada Lovelace アーキテクチャでの NX レイトレーススタジオ GPU アクセラレーション レンダリングをするために設定が必要です。
適用されるグラフィクスカードは、例えば NVIDIA RTX 6000 Ada GenerationやNVIDIA L40などです。
NX レイトレーススタジオ が Ada Lovelace アーキテクチャに基づく最新の NVIDIA GPU を適切に認識して完全に動作(つまり、GPUアクセラレーションレンダリング)するためには、NX を実行する前に次の環境変数を設定する必要があります。
#
# UGII_IRAY_ENABLE_GPU_FOR_RENDERING - ドキュメント化されていません
#
# 設定すると、内部 GPU CUDA 計算機能の最小および最大の互換性を無視します # レンダリングに GPU を使用することを確認して試みます。
#
UGII_IRAY_ENABLE_GPU_FOR_RENDERING=1
NX 2306 は、Ada Lovelace ベースの GPU を自動的に利用するように変更されます。 したがって、NX 2306以降では上記の環境変数を設定する必要はありません。