NX ライセンスサーバがライセンスオプションファイルを認識しない

2023-03-14T03:19:30Z
Licensing

サマリ


詳細

ライセンスサーバでオプションファイルを使用しようとしているが動作しない。

オプションファイルはライセンスファイルと同じフォルダに保存してあり、そのファイル名は “ugslmd.opt” とし、ライセンスファイルでは次のように記述している。

 VENDOR ugslmd Port=28001

Flexlm のログファイルには次のように出力される。

 15:28:28 (ugslmd) Using options file: "28001"
 15:28:28 (ugslmd) CANNOT OPEN options file "28001"

Platforms
  • Windows x64 10
  • Windows x64 11
Solution

ベンダーデーモンのTCP/IPポートの指定には、"Port" ではなくすべて大文字の "PORT" を使用します。

例: VENDOR ugslmd PORT=28001

また、オプションファイルを別のフォルダに保存する場合には、フルパスで指定します。

例: VENDOR ugslmd PORT=28001 OPTIONS=C:\Siemens\optionfile\ugslmd.opt

KBアーティクルID# PL8701582

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

SPLM Common Licensing Siemens License Server