NX NX 1899シリーズ以降のカスタマデフォルト内の「キーファイル」とは?

2023-02-27T04:17:07Z
NX System Administration

サマリ


詳細

NX 1899シリーズ以降のカスタマデフォルトの 「ゲートウェイ」>「一般」>「その他」 タブに 「キーファイルディレクトリ」という項目があるが、「キーファイル」の意味がわからない。


Solution

ツールチップテキストでは、
このフィールドは、アーリアクセスフィーチャキーファイルの場所を指定します。 これらのファイルは、アーリーアクセスプログラムによる評価に対して制限されたフィーチャへのアクセスを承認します。
となっています。

EAP(Early Access Program)の機能を評価する際にキーファイルと呼ばれるファイルが必要になる場合があります。 EAPにおいて、必要な場合にはシーメンス製品管理者がキーファイルへのリンクを提供しますが、リリースされた製品版のNXを使用する場合は、このキーファイルは不要であり、シーメンスから提供されることもありません。

キーファイルが必要な制限された機能を明らかにすることはできません。

KBアーティクルID# PL8701491

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation