NX 角度寸法を編集時「内部エラー」が出力される

2023-02-20T03:52:49Z
NX for Design

サマリ


詳細

累計寸法との間に角度寸法を作成後、DXF出力を実施しました。その後、その角度寸法を編集しようとすると内部エラーが出力されます。

再現手順:

1.パートを開く

2.累進寸法の作成


3.累進寸法との間に角度寸法を作成


=作成後=


4.ファイル>エクスポート>AutoCAD DXF/DWG...(出力オプションは、任意。)

5.角度寸法をダブルクリックし編集

※内部エラーが出力される。


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、 NX 1953からNX 2212シリーズで発生しています。尚、この問題はNX 2306シリーズで修正されます。

回避策:原点側(0)にある寸法補助線との間で角度寸法を作成する事で問題は発生しません。


原点側ではない寸法補助線との角度寸法の場合、この現象に陥ります。この場合、DXF/DWG出力前に、ファイルを一旦保存する事で問題を回避できます。

尚、一旦内部エラーが出力された場合、角度寸法を削除し再作成する必要があります。

Notes

この問題は、累進寸法との間に角度寸法を新規作成、または、修正し保存せずDXF/DWGエクスポート実施すると発生します。

***英語記事につきましては、PL8698526をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2000
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8698514

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting