NX アドバンスプロットでTIFFが出力できない

2023-02-20T03:50:21Z
NX System Administration

サマリ


詳細

カタカナの「ソ」がフォルダ名に含まれている場合、書き込み権のエラーが出力されるという問題(PR10068319)がNX2212 で修正されましたが、NX 日本語環境(UGII_LANG=japanese)では問題がまだ発生しています。

再現手順

環境変数:UGII_LANG=japaneseに設定

1. NX2212を起動します。

2. 新規図面を作成するか、既存の図面パートファイルを開きます。

3. ファイル>プロット

4. 「ソース」グループのリストから「Sheet 1」を選択します。

5. 「アクション」グループの「アドバンスプロット」をクリックします。

6. 「プリンタ」タブを選択します。

7. 「プリンタ/出力フォーマット」で「TIFF エクスポートファイル」を選択します。

8. 「印刷」をクリックします。

9. TIFFファイルの保存先を日本語のカタカナ「ソ」が含まれるフォルダにします。

10. 以下のエラーが発生します。


11. OK

Solution

これの問題はベンダーが調査中です。

問題はカタカナの「ソ」がフォルダ名に含まれると書き込み権のエラーが出力されます。

例えば、「ソフトウェア」、「リソース」など。

Notes

回避策:NX 英語環境(UGII_LANG=english)は修正されています。

TIFF以外の出力フォーマットも同様のエラーが表示されます。


KBアーティクルID# PL8698203

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Plotting