NX 図面ビューの等角投影/不等角投影に寸法を入力することは出来ますか?

2023-02-21T01:36:04Z
NX for Design

サマリ


詳細

図面の等角投影/不等角投影ビューに寸法を作成できますが、②Solid Edgeのように正投影から見た寸法を作成できません。


Solution

ユーザーは図面にモデリングの PMI を挿入するか、製図 の等角投影ビューを拡大表示にし、作業座標系平面の方向を変更して寸法を作成します。

作成手順 (上記動画を参照ください)

1. ビューの境界を右クリックし、[拡大表示] を選択します。

2. 「メニュー > 書式 >作業座標系> 方向付け」を選択し、タイプを X 軸 - Y 軸に設定します。

3. X 軸と Y 軸を定義する 2 つの垂直エッジを選択します。

4. 作業座標系 の X-Y 平面上に寸法を作成します。

5. ビューの境界を右クリックし、[拡大表示] を選択して図面に戻ります。

KBアーティクルID# PL8698195

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting