NX2212でNX10以前に作成したパートファイルを開くと、例となりますが、“新規lray+レイトレーススタジオレンダリング”のメッセージボックスが出力されるケースがあります。
OKをクリックした後、パートのロードが55%で止まります。
再現手順
1. NX2212を起動します。
2. NX10以前にシステム材料を付加したパートを開きます。
“新規Lray+レイトレーススタジオレンダリング”のメッセージボックスが出力されます。
3. OKをクリックすると、パートのロードが55%で止まります。
原因は、インフォーメーションで表示されるメッセージの文字が400バイトを超えた場合に発生しております。
この例では、英語環境の場合は、同じ内容のメッセージでも文字は400バイトを超えないため問題は発生しておりません。
NXはUTF-8に対応しており日本語は3バイトとしてカウントされております。
この問題はNX2212.5000で修正されます。
Notesこの場合の回避策としては、
1. NX11以降のこのファイルが開くバージョンで保存します。
2. パートファイルを NX2212 英語環境を使用します。
3. パートファイルを NX2212 英語環境で開いて保存します。