NX 拘束ナビゲータによるアセンブリ拘束のグループ表示

2023-02-21T01:35:39Z
NX for Design

サマリ


詳細

コンポーネント毎に付与されているアセンブリ拘束をまとめて確認する方法はありますか?

Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V2206
  • NX V2212
Solution

拘束ナビゲータを使用して、作業パート内の拘束を解析、編成、および操作できます。

ナビゲータツールノードのグループ化モードを使用することにより、拘束を異なる方法で表示します。


拘束ナビゲータにおけるグループ化

〇 拘束によるグループモードを使用すると、アセンブリにおける拘束のステータスを確認できます。


〇 コンポーネントによるグループモードを使用すると、各コンポーネントの位置決めに使用される拘束を確認できます。


Notes

参照:NX2206 ヘルプドキュメンテーション

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605195244930.assemblies/id1267736

KBアーティクルID# PL8698188

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies