NX すべてのNXダイアログを「オプションを表示」に設定する方法

2023-02-15T04:10:15Z
NX for Design

サマリ


詳細

ダイアログメモリまたは使用されている役割が原因で、一部 (またはすべて) のダイアログがすべて表示されないことがあります。 

以下は、「役割ようこそ」での「押出し」ダイアログで、部分的なオプションが表示されていない例です。 (例: オフセット、ドラフト、設定オプションが表示されていません) 


以下は、「役割アドバンス」での「押出し」ダイアログで、すべてのオプション/セクションが利用可能な状態です。


この例の場合、ダイアログにいくつかのオプションが表示されていないのは、ダイアログを「オプションを非表示」で表示しているためです。 


すべてのダイアログを 1 つずつ 「オプションを表示」 で表示されるように切り替えるのは手間なので、すべてのNXダイアログを「オプションを表示」に設定する方法はありませんか。

Solution

すべてのNXダイアログを「オプションを表示」に設定する方法があります。

ファイル>設定>「ユーザインタフェース設定」ダイアログ (デフォルトでは「Ctrl+2」ショートカット) を起動し、オプション>「デフォルトのダイアログコンテンツ」オプションを「オプションを表示」に設定し、「ダイアログメモリをリセット」ボタンを押して、最後に [OK] を選択します。


Notes

Related English version of the article :PL8695774 

KBアーティクルID# PL8697878

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Drafting Modeling