カスタマデフォルト設定における「使用するフォント」の初期値は、 NX 1926シリーズまでは「標準フォントおよびNXフォント」でした。しかし、NX 1953シリーズ以降、「標準フォントのみ」に変更されました。NXフォントを使用可能にするために、この初期値を「標準およびNXフォント」、もしくは、「NXフォントのみ」に設定する必要があります。
また、NX 1980シリーズ以降、新式の注記入力システムが導入された事で、NXフォントを使用する場合、特定のNX フォント、例えば「kanji」フォントを初期値として設定しておく必要があります。
Solution設定手順:
=NX1953以降=
1.NXを起動
2.カスタマデフォルト>製図>一般/セットアップ>その他
ー1.「使用するフォント」を「標準フォントおよびNXフォント」もしくは「NXフォントのみ」に設定
3.NXを再起動しPMI(もしくは製図)注記入力
=NX1980以降、上記に加え追加設定(新式の注記入力システムの導入に伴う)=
4.ファイル>設定>PMI(もしくは製図)>共通>文字
ー1.「テキストパラメータ」で「Kanji」などNXフォントの設定
=PMI=
=製図=
5.PMI(もしくは製図)注記などの入力
Notes1.NX 1980シリーズから、新式の注記入力システムが導入されています。このシステムは、標準フォントのみサポートしている関係で、NXフォントを利用可能にするために、予め、上記ステップ「4.」を実施し、旧式の注記入力システムが動作するように設定しておく必要があります。
=参考:新式の注記入力システム=
=参考:旧式=
2.寸法に関わるテキスト(寸法テキスト、追加テキスト、公差テキスト)につきましては、上記ステップ「4.」は必須ではなく、寸法入力時、NXフォントへの設定変更が可能です。初期値として特定のNXフォント設定利用したい場合、注記同様にPMI設定(ファイル>設定>PMI(製図)>寸法>テキスト>追加、寸法、公差テキスト)から設定可能です。
=PMI=
=製図=
***英語記事につきましては、PL8692548をご参照ください。