NX スケッチに含まれる固定曲線を解除する方法

2023-01-18T23:10:37Z
NX for Design

サマリ


詳細

固定曲線コマンドは、任意のスケッチジオメトリを一度に完全拘束できる便利な機能ですが、個別に完全拘束したスケッチと見分けがつかず、また固定曲線の状態から解除する方法もわかりません。

どのようにスケッチに含まれる固定曲線を解除するのか教えてください。


Solution

スケッチで固定曲線が使用されていてそれを解除する場合は、固定曲線コマンドを選択する必要があります。これにより固定曲線が強調表示されます。


そしてキーボードのシフトキーを押したまま強調表示されている線/円弧を再選択することで、固定曲線を解除することができます。

Notes

固定曲線コマンドのヘルプドキュメントリンク:

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605195244930.xid1849545/xid1849559?audience=external

Related English version of the article : PL8676710

KBアーティクルID# PL8692131

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling