NX NXパートから空のJTファイルを作成またはエクスポートする方法

2023-01-18T23:09:57Z
NX Design Translators

サマリ


詳細

ジオメトリを含まないNXパートファイルから空のJTファイルを作成またはエクスポートするにはどうすればよいですか?

Solution

NXでジオメトリのないパートファイルから空のJTファイルを作成するには、tessUG.configファイルでstructureOption = "MULTICAD"を設定し、UGII_GENERATE_MULTI_CAD_JT=1環境変数を設定する必要があります。

NXを再起動後、ファイル>保存>保存オプションを使用し、「JTデータを保存」 を有効にしてから、ジオメトリなしのパートファイルを保存すると、パートファイルがある場所と同じフォルダに空のJTファイルが作成されます。

以下のスナップショットを参照してください。


または、コマンドラインユーティリティのrun_ugtopvを使用して、以下のオプションで tessUG.configを更新することにより、JTをエクスポートできます。

    structureOption = "MULTICAD"

    writeWhichFiles = "JTPARTS,PLMXML"

以下は、JTをエクスポートするサンプル構文です。

C:\apps\Siemens\NX2206\PVTRANS>run_ugtopv C:\JT\Test\model1.prt -force_output_dir=C:\JT\Test

実際の挙動をサンプルでご説明します。

デフォルトの状態で作成した空のパートファイル(model1.prt)は、「JTデータを保存」 を有効にして保存しても、以下のようにJTは作成されません。


上記対策を行った状態で保存すると以下のように空のJT(model1.jt)が作成されます。


Notes

Related English version of the article : PL8689907

KBアーティクルID# PL8691961

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Content Migration Manager