ジオメトリを含まないNXパートファイルから空のJTファイルを作成またはエクスポートするにはどうすればよいですか?
SolutionNXでジオメトリのないパートファイルから空のJTファイルを作成するには、tessUG.configファイルでstructureOption = "MULTICAD"を設定し、UGII_GENERATE_MULTI_CAD_JT=1環境変数を設定する必要があります。
NXを再起動後、ファイル>保存>保存オプションを使用し、「JTデータを保存」 を有効にしてから、ジオメトリなしのパートファイルを保存すると、パートファイルがある場所と同じフォルダに空のJTファイルが作成されます。
以下のスナップショットを参照してください。
または、コマンドラインユーティリティのrun_ugtopvを使用して、以下のオプションで tessUG.configを更新することにより、JTをエクスポートできます。
structureOption = "MULTICAD"
writeWhichFiles = "JTPARTS,PLMXML"
以下は、JTをエクスポートするサンプル構文です。
C:\apps\Siemens\NX2206\PVTRANS>run_ugtopv C:\JT\Test\model1.prt -force_output_dir=C:\JT\Test
実際の挙動をサンプルでご説明します。
デフォルトの状態で作成した空のパートファイル(model1.prt)は、「JTデータを保存」 を有効にして保存しても、以下のようにJTは作成されません。
上記対策を行った状態で保存すると以下のように空のJT(model1.jt)が作成されます。
Related English version of the article : PL8689907