NX 印刷時、プロパティ指定ができない

2023-02-15T04:02:44Z
NX System Administration

サマリ


詳細

印刷コマンドで、出力の種類を「シェーディング」にした場合、詳細を設定するための「プロパティ」が指定できなくなった。

再現手順:

1.パートを開く

2.ファイル>「印刷」

 ー1.出力プリンタの選択

 ー2.「設定」>「出力」>「シェーディング」


***「ページセットアップ」選択ボタンがグレーアウトされる事によって、次に表示される「プロパティ」オプションにアクセスできない。

==参考:NX 2007シリーズの挙動(印刷ダイアログにある「プロパティ」から直接アクセス可能)==


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。詳細は、ドキュメンテーション参照(アクセス可能な種類は、各種ワイヤフレームのみです。)

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605195244930.working_with_files/fil_print_d

回避策:Windows「デバイスとプリンター」で、予めプリンタの追加/設定。

Notes

NX 2206シリーズで「ページセットアップ」機能が追加されました。これに伴い、「プロパティ」オプションがこの機能からアクセスされる様に変更されています。但し、シェーディングをプレビュー表示できない制限があり、現在、「シェーディング」が選択された場合、「ページセットアップ」がグレーアウトされるように設計されています。この機能は、将来のNXで対応予定です。

参考として、(シェーディング)ではなく「カラー(白黒)のワイヤフレーム」が選択された場合の挙動を示します。


尚、NX 2306シリーズにおいて、「シェーディング」が選択された場合、従来(NX 2007以前)の挙動である「プロパティ」ダイアログに直接アクセスするように機能変更される予定です。

***英語記事につきましては、PL8691921をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2206
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8691920

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Plotting