NX 成形性解析で厚さより小さなメッシュサイズ指定ができない

2023-01-11T01:12:49Z
NX for Design

サマリ


詳細

「成形性解析 – ワンステップ」コマンドによって、指定したフェース厚さより小さいメッシュ要素サイズを設定したところ、エラーメッセージ「厚さ値は、メッシュサイズ値より大きいです。」が表示されます。この挙動は、NXの仕様通りでしょうか?

再現手順:

1.シートボディの作成

2.メニュー>「解析」>「成形性解析 – ワンステップ」



Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、 NX 1847~NX 2212で発生していますが、NX 2306シリーズで修正されます。

回避策:

メッシュサイズ(「全体要素サイズ」)指定は、「厚さ」よりも小さい値を指定する。

Notes

問題は、ダイアログ内どのオプションを選択しても、また、対象がソリッド要素であっても、メッシュサイズ指定が厚さよりも小さい場合に発生します。

***英語記事につきましては、PL8691648をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2000
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8691648

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling