Launch.exeからSiemens NX Software Installationウィザードでセットアップしましたが、ランタイム言語が英語しか選択できず、日本語版のNXがインストールできませんでした。
1. Launch.exeをクリックします。
2. Siemens NX Software Installationウィザードを起動します。
3. Install NXをクリックします。
4. ”カスタム セットアップ”の時、“アドイン製品“を展開し、“ローカリゼーション“を展開します。
5. “日本語“を選択し、インストールを選択します。
Xマークがなくなるようにしてください。
Siemens NX セットアップウィザードのカスタム セットアップで”ローカリゼーション->日本語”をインストール必要があります。
Notes今までのSiemens NX セットアップとNX2212のSiemens NX セットアップでの“カスタム セットアップ”の相違点。
今まではNXのインストールセットアップにより、すべての言語がインストールされていました、NX2212からはインストールセットアップに”ローカリゼーション”が追加され、NXの起動で使用したい言語をインストールする必要があります。
”ローカリゼーション”をインストールセットアップしない場合は、NXの起動は英語のみになります。