NX クイックピックダイアログの表示位置について

2023-01-16T23:56:09Z
NX for Design

サマリ


詳細

NX 1926以降のクイックピックダイアログの表示位置がカーソルの近傍に表示されず、常にグラフィクスウィンドウの右上に表示されるようになったので、以前と同様にカーソルの近傍に表示させたい。


Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V1926
  • NX V1953
  • NX V1980
Solution

クイックピックの表示位置はNX 1926で機能強化として変更され、グラフィクスウィンドウ右上になりました。

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20191127135844554.whatsnew/xid1851090

一度クイックピックの表示位置を変更するとその位置が記録され、次にクイックピックが表示されるときは最後に表示された位置に表示されます。

NX 1926ではそのセッションが終了すると、次回のNX起動時はクイックピックダイアログの表示位置がリセットされてグラフィクスウィンドウ右上に戻りましたが、NX 1953からはセッションを終了しても位置が記録されるようになっています。

さらにNX 1980ではお客様からのご要望により、以前のようにカーソル近傍にダイアログを表示させる設定が追加されました。 クイックピックダイアログの左上にある▼をクリックして表示される「ピン位置」の “✓” を外すことでカーソル近傍にダイアログを表示させるようにできます。


設定は保存されるのでセッションを終了しても位置情報は保持されています。

NX 1899以前の「選択の設定」にあった「ダイアログ位置をロック」はNX 1926からなくなりました。


KBアーティクルID# PL8690734

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling