NX NX11で新規作成での自動パート名がリセットされない

2022-12-05T23:41:13Z
NX System Administration

サマリ


詳細

ネイティブNXにてモデルを新規作成する際、新規作成ダイアログの新規ファイル名は、自動的にmodel1.prtなど “model+数字.prt” となり、数字の部分は指定したフォルダに存在しない最小の数字が割り当てられる。


また、例えばmodel1.prtというファイル名で新規作成した後、そのパートを保存せずに閉じてすぐにまた新規作成すると、通常は再度model1.prtという名称が自動割当てされる。

しかし、NX11の特定のmpでは、model1.prtを新規作成後保存せずに閉じ、続けて新規作成を実行するとmodel1.prtが指定フォルダに存在していないにも拘らず数字部分が繰り上がりmodel2.prtとなってしまう。

Platforms
  • Windows x64 10
Release Versions
  • NX V11.0.2
Solution

この現象はNX11.0.2 mp7 ~ mp10の不具合です。

NX11.0.2 mp11以降では発生しません。mp7~mp10を使用していてこの現象を回避したい場合にはmp11以降にアップグレードしてください。

KBアーティクルID# PL8686263

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation