NX スケッチ「対称にする」拘束が機能しない

2022-12-08T00:18:25Z
NX for Design

サマリ


詳細

スケッチ環境で作成したラインを基準に、「対称にする」拘束を付加したが、一時的に機能するが、永続リレーションにはなりません。基準線として既存のX軸もしくはY軸を使用した場合は、永続リレーションとして機能します。これた挙動は、仕様通りでしょうか?

再現手順:

1.スケッチで、2つの円及び1つのラインを作成

2.2つの円、ライン、そして「対称にする」を選択


3.1つの円を移動

Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。

回避策:以下の何れかを実施

1.X軸もしくはY軸を対称として使用

2.スケッチシーンバーにある「永続リレーション」を明示的に選択(使用)し、「対称にする」拘束を付加する。


Notes

スケッチ環境で予め用意されている、XもしくはY軸を対称要素として使用する場合、自動的に永続リレーションが付加されますが、作成された要素(例えば、ラインなど)を使用する場合、設計上の制限から、明示的に「永続リレーション」による指定を実施する必要があります。

***英語記事につきましては、PL8686049をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2023
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8686047

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling