NX NX 2007シリーズ日本語版NXプログラミングドキュメンテーションがサポートセンターに2つ存在

2022-12-08T00:02:01Z
NX Open

サマリ


詳細

NX 2007シリーズ用日本語版プログラミングドキュメンテーションのインストールファイルが、サポートセンターに同じ名前で2存在します。正式版はどちらでしょうか?


Solution

正しいドキュメンテーションは、サイズが94.4MBの方になります。

2022年11月16日 ― 1つの誤ったドキュメンテーションがサポートセンターから削除され、現在は、正しいものだけがダウンロード可能です。


Notes

NX 2007で日本語翻訳されたものは、全部で7冊とまります。英語版をインストールする事で、全26冊を日本語版ドキュメンテーションから閲覧可能になります。(日本語=7冊、英語=19冊)

以下の通り、日本語ドキュメンテーションに全26冊を表示/閲覧可能です。


***英語記事につきましては、PL8686046をご参照ください。

Release Versions
  • NX V2007
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8686045

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

NX Open - All Languages