NX 複数の「壁厚さをチェック」解析を保存できない

2022-12-05T23:48:47Z
NX for Design

サマリ


詳細

壁厚さチェックで、ソリッドボディの解析結果を1つしか保存できません。設計のワークフローに応じて、厚さ範囲やその他オプションを変更し幾つかの結果を保存したいと考えます。都度、設定変更し結果を表示する事は可能ですが、とても手間となります。複数の結果を保存する方法はないでしょうか?

再現手順:

1.「メニュー」>「解析」>「モールドパート検証」>「壁厚さをチェック」

2.「計算」タブ>ボディを選択>「厚さを計算」>「結果の保存」>「OK」

3.ステップ1及び2を実行(例えば、「範囲領域」タブの「厚さ範囲」などを変更)

※パートナビゲータに「壁厚さ解析」が保存されますが、結果を1つしか保存できません。


Solution

この挙動は、NXの設計された通り動作しています。NX 2212シリーズで複数結果を保存できるように機能拡張されます。

Notes

詳細につきましては、NX 2212 What’s Newをご覧ください。

※NX 2212シリーズのリリース予定は、2022年12月を予定しております。

***英語記事につきましては、PL8686044をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1926
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8686043

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling