「ツール」>「材料を割当て」を使用して材料をソリッドボディに割当てたファイルをSTEPにエクスポートするときに、材料が継承されるようにするにはどの設定を使用する必要がありますか?
Solution割当てられた材料を継承できるのは、エクスポートのSTEP242のみです。
STEP242をエクスポートする場合、「エクスポートするデータ」タブ>「全パート」を使用する必要があります。
また「アドバンス」タブ>以下の設定をオンにします。
ユーザー定義の属性をエクスポートし、システム属性と形状をエクスポートします。
STEP242ファイルを NXに戻すときは、「ファイル」>「開く」>「STEPファイル」>「オプション」から「ユーザー定義属性」をオンにする必要があります。
Related English version of the article : PL8607673
なお、STEP242のご利用には既存のNX製品とは別に以下のオプション製品の何れかが必要になります。
― NX STEP AP242 [NX30619]:
NX STEP AP242 は、NX ファイルのインポート/エクスポートおよびファイルを開く/名前を付けて保存機能を使用して、NX と STEP AP242 間の双方向データ交換を提供します。 またコマンド ラインからも実行できます。
― NX STEP ADD-ON AP242 [NX30621]:
NX STEP ADD-ON AP242は、スタンドアロンNX STEP AP203(UG12860、UGD12860)、NX STEP AP214(UG12865、UGD12865)、NX STEP AP203/214(UG12867、UGD12867)、NX IG12(UG12867)、NX STEP AP203/214(UGD12865)、NX STEP AP203/214(UGD12865)の既存ユーザがNX STEP AP242製品を介してAP242のサポートを追加するために利用できます。
この製品は、NXファイルのインポート/エクスポートを使用して、NXとステップAP242の間の双方向のデータ交換を提供し、ファイルを開いている/保存することを機能させます。またコマンドラインから実行することもできます。