NX 基本曲線(旧式)によって円弧作成時エラーが発生

2022-11-14T23:08:20Z
NX for Design

サマリ


詳細

ビューの「拡大表示」後、基本曲線(旧式)コマンドを使用して円弧を作成しようとしたところ、「無効なまたは適当でないOMオブジェクト上でオペレーションを行なおうとしました」というエラー出力される。

再現手順:

1.新規パートにボックスソリッド作成後、図面環境でベースビューを準備

2.作成したビューに対して「拡大表示」を実施


3.基本曲線(旧式)作成:以下のオプションを選択

  ー1.円弧

  ー2.作成方法:「開始点、終了点、通過する点」


    ー1.開始点及び終了点は、「抽出されたエッジ」上の点を選択


※「メッセージ」または「リカバリ失敗」ダイアログが表示される。



Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2306シリーズで修正されます。

回避策:

基本曲線(旧式)は使用せず、スケッチをご使用ください。

Notes

NX 11以降の全てのNXバージョンで発生します。

***英語記事につきましては、PL8682440をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1969
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8682439

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting