NX PMIバルーンノートが意図しない大きさにサイズ変更される

2022-11-14T23:06:31Z
NX for Design

サマリ


詳細

PMIバルーンノートをコピー&ペーストし、グラフィックウインドウの拡大または縮小を実施しました。その後「サイズ変更」コマンドを実行したところ、バルーンが予期せぬ大きさになる。

再現手順:

1.簡単なモデル、及び、幾つかのPMIバルーンノートを作成


2.1つのPMIバルーンノートをコピー&ペースト


3.モデルビューの拡大、または、縮小

4.「PMI」>「サイズ変更」


Solution

この挙動は、「PMIバルーン注記」の設計上の制限によるもので、コピー&ペーストされたバルーンに対して「サイズ変更」を実施した場合、意図しない結果となります。

回避策:

PMIバルーンのコピー&ペーストは使用せず、新規PMIバルーンの作成

Notes

***英語記事につきましては、PL8682335をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1973
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8682334

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

PMI