NX PMI領域の「結果を表示」>「結果をアンドゥ」を繰り返すとエラー出力される

2022-11-09T04:14:50Z
NX for Design

サマリ


詳細

「リンクしたミラーパート」を作成後、PMI領域の作成(または編集)時、クロスハッチをONの状態でその結果のプレビューを確認するために、「結果の表示」>「結果をアンドゥ」を繰り返すとエラー出力される。

再現手順:

1.ソースパートとして、簡単なモデル及びPMI領域(円形)の準備

2.「リンクしたミラーパート」を作成(アセンブリナビゲータ>コンポーネントノード選択>マウス右ボタン選択>「WAVE」>「リンクしたミラーパートを作成」)

3.(これは必須ではありませんが)表示タブ>「2タブ付きグループ」を使用し、ソースパートとリンクしたパートを表示


4.制御をソースパートにし、MBDナビゲータ(もしくはパートナビゲータ)からPMI領域をダブルクリックする事で編集モードに入る

 ー1.「クロスハッチを表示」をチェック

 ー2.プレビューをチェックし、「結果を表示」及び「結果をアンドゥ」を繰り返し選択


以下エラーメッセージが出力されます。


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2212で修正されます。

回避策:

「結果を表示」を選択した場合、「結果をアンドゥ」を選択せずコマンドの編集を完了。

現象が発生した場合、一旦キャンセルし再度クロスハッチの編集をやり直す。

Notes

この現象は、NX 2206シリーズ以前のNXで発生します。

PMI領域のタイプとして、長方形、円形、環状を使用した場合に現象が発生します。

***英語記事につきましては、PL8682309をご参照ください。

Release Versions
  • NX V1919
Platforms
  • Windows x64 10

KBアーティクルID# PL8682306

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling