NX アーリーアクセスフィーチャの設定をすべてのユーザに配布する方法

2022-11-09T03:43:54Z
NX System Administration

サマリ


詳細

アーリーアクセスフィーチャの設定を組織全体のユーザに展開する方法はありますか?

Solution

フィーチャトグル構成ファイルを共有することで可能です。

概要

以下の手順では、NXのシステム管理者が NXのフィーチャトグル設定 (構成)を複数のユーザに展開する方法について説明します。

• 必要なトグル構成を設定します。

• 設定ファイルの格納場所を確認します。

• 構成ファイルを共有の場所にコピーします。

• 共有構成ファイルを参照するように カスタマデフォルトを設定します。

  例:

目的のトグル構成を定義します。

目的のトグルの状態を「On」もしくは「Off」に設定します。

[OK] を押して、フィーチャトグルダイアログの設定を確定します。 (必要に応じて再起動が必要です)。

NXを終了します。 これは、トグル構成 (.fcg) を保存し、NXのプロセスによってこれ以上変更されないようにするためです。


• トグル構成ファイルは、ユーザプロファイルディレクトリにあります。

Windowsファイルエクスプローラーを使用して%localappdata%\Siemens\NX1953 に移動します。


ファイル名は feature_toggle_user.fcg です。


• 構成ファイルを共有フォルダにコピーします。

例えば、feature_toggle_user.fcgを、\\Site_Server\NX_site_dir\NX1953.fcgとして「名前の変更」を実施します。

ユーザ固有の構成ファイルと混同しないように、ファイル名を変更することをお勧めします。

• 共有構成ファイルを参照するように カスタマデフォルトを設定します。

デフォルトレベル (グループまたはサイト) を選択します。

「ゲートウェイ>一般>その他>アーリーアクセスフィーチャ>構成ファイル」に上記のコピー操作からのフルパスファイル名を入力します。

例えば \\Site_Server\NX_site_dir\NX1953.fcg


NXを再起動します。 (NX 顧客のデフォルトの標準的な動作)。

備考:

アーリーアクセスフィーチャに関する情報は以下のリンクをご参照ください。(英文)

https://docs.sw.siemens.com/ja-JP/doc/209349590/PL20200605194735749.customizing_nx_installation/xid1976178?audience=external

Notes
Platforms
  • Windows 10
Release Versions
  • NX V1953

KBアーティクルID# PL8681217

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Installation