NX 測定機能を使用して重心にシンボルを作成する方法

2022-11-09T03:42:02Z
NX for Design

サマリ


詳細

測定機能を使用して重心にシンボルを作成する方法

Solution

1. 重心を見つけるには、ソリッドボディが必要です。

2. 「メニュー>解析>測定」を選択して、測定ダイアログを開きます。

3. 画面左上の部品ナビゲータの上にあるタイプフィルタのリストから「ソリッドボディ」を選択します。


4. [測定] ダイアログで [設定] を選択し、[関連付き] をオンにします。


5. 目的のソリッドボディを選択します

注: アセンブリ全体の重心を求める場合は、測定するオブジェクトを「オブジェクト」から「オブジェクトセット」に変更し、作業領域内のすべてのコンポーネントを選択します。

6. 以下のようなシーンダイアログが表示されます。「重心」の右端に、「OKまたは適用時に測定フィーチャに関連付きのジオメトリを作成します。」というアイコンが表示されるのでクリックします。


7. [OK] をクリックします。

8. 下図のようなシンボルが、重心の座標に表示されます。

注: シンボルが見えにくい場合は、モデルをワイヤーフレーム表示にしてください。


Platforms
  • Windows 10
  • Windows 11
Release Versions
  • NX V2206
Notes
Related English version of the article: PL8630226

KBアーティクルID# PL8680849

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Assemblies Modeling Sheet Metal Ship Design