NX DXF/DWG出力ファイル名に日本語指定した場合エラー出力される

2022-10-21T00:15:19Z
NX for Design

サマリ


詳細

出力するDXFファイル名に、日本語文字列を指定し出力したいが、リソースバー「通知センター」に「失敗した」というメッセージが出力される。

再現手順:

1.出力するための図面ファイルを準備

2.ファイル>エクスポート>AutoCAD DXF/DWG

    -1.「入力および出力」ステップで、出力DXF(DWG)ファイル名として日本語文字列を指定。

 -2.その他の(オプションなど)指定は任意。

「通知センター」を確認


Solution

この挙動は、NXの不具合によるもので、NX 2212で修正されます。

また、不具合はNX 2206シリーズでのみ発生します。

Notes

1.「通知センター」にエラー表示されますが、実際には正常にDXF/DWGデータは作成(出力)されてます。したがって、間違ったメッセージが出力されているだけで、データの信頼性においては全く問題ございませんので、作成されたデータにつきましては、安心してご使用ください。

2.フォルダ名に日本語が使用されている場合も、同様にエラーメッセージ出力されます。

3.この問題は、日本語文字列に限らず全ての2バイト文字列に於いて発生します。

Release Versions
  • NX V2206
Platforms
  • Windows x64 10

***英語記事につきましては、PL8678511をご参照ください。

KBアーティクルID# PL8678510

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Drafting