NX 無限に伸びているような線分は、選択できません。

2022-10-12T23:05:26Z
NX for Design

サマリ


詳細

パートファイルに無限に伸びているような線分が含まれているようで、それを選択できません。選択する方法はありませんか?

Solution

NXでは、ファイルの作業領域を定義する境界ボックスの外側に終点があるようなオブジェクトをユーザが選択できない場合があります。

NXセッションの作業領域を最大化するには、次のカスタマデフォルトを調整します。

ゲートウェイ>ビジュアリゼーション>ビュー>インタラクションタブ>オブジェクト境界ボックス最大サイズ(デフォルト:265,000 mm)を次のように設定します。

例えば、メートル法で1,000,000 mmを入力します。

(インチ方で39,370 in)


変更を保存し、NX を再起動します。 線分が選択可能になります。

この線分を修正/削除等して境界ボックスを大きくしている理由がなくなりましたら、元のサイズに戻してください。

Notes
Platforms
  • All Platforms N/A

Related English version of the article: PL8513829

KBアーティクルID# PL8676172

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Modeling