Tecnomatix Tecnomatix2206 UI日本語化パッケージのインストール

2022-09-28T01:26:45Z
Process Simulate

サマリ


詳細

Tecnomatix2206のUIを日本語化したいのですが、Tecnomatix localization 2206 Japanese.msiを実行してもError:Failed to executeのエラーが出てインストールができません。

Solution

Tecnomatix localization 2206 Japanese.msiを管理者として実行する必要があります。この場合コマンドプロンプトを管理者として起動してファイルを指定してインストールを実行してください。

1.コマンドプロンプトを管理者として起動する

スタート→Windowsシステムツール→コマンドプロンプトを右クリックして「管理者として実行」を行います。

2.コマンドプロンプトでmsiファイルを指定して実行する

msiファイルを実行するために以下のコマンドを使用します。

msiexec /i ”C:\temp\Tecnomatix localization 2206 Japanese.msi”

C:\temp\Tecnomatix localization 2206 Japanese.msiは実際のファイルを指定してください。

例えばD:\tmpにインストールメディアのCD2206_Tecnomatixがある場合は"D:\tmp\CD2206_Tecnomatix\Add-Ons\Localization\Tecnomatix localization 2206 Japanese.msi"となります。

※ファイル名にスペースが含まれていますので、""ダブルクォーテーションで囲ってください。

KBアーティクルID# PL8674167

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Process Simulate Installation