NX2007シリーズまでは“断面ビュー“ダイアログに”名前”を入力するブロックが
表示されていましたが、NX2206シリーズからなくなっています。
バグですか?表示する方法はありますか?
再現手順
1. NX2007シリーズ(またはそれ以前のバージョン)を起動
2. メニュー>PMI>断面ビュー
3. “名前“のブロックがあります。
再現手順
1. NX2206シリーズを起動
2. メニュー>PMI>断面ビュー
3. “名前“のブロックがありません
仕様が変更されており、設計通りの表示になります。
断面ビューの名前を入力するには:
Use Case1
断面ビューを作成前に、ファイル>設定>PMI>PMI 断面ビューノード: 断面ビュー>ユーザ定義断面名プレフィックスに任意の名前を入力します。
断面ビューの名前を入力するには:
Use Case2
断面ビューを作成後に、“断面名“を変更するには、MBDナビゲータの”断面”の断面ビューを選択し、名前を変更してください。