Solid Edge Solid Edgeのブロックとシンボルの違いは何ですか?

2022-08-19T01:27:26Z
DRAFT

サマリ


詳細

Solid Edgeのドラフトにおけるブロックとシンボルの違いは何ですか? またブロックの代わりにシンボルを挿入するにはどうすればよいでしょうか?

Solution

ブロックは選択したり参照したりできる2D要素やオブジェクトの集まりで1つの実体であるのに対し、シンボルは埋め込まれたりリンクされたりしているファイルです。

ドラフトファイルやOLEに対応した外部ファイル(WordやExcelなど)であることもあります。

シンボルはライブラリタブからドラッグ/ドロップするか、ファイルエクスプローラからサポートされているファイルタイプをコピー/ペーストして作成できます。


ドラフトファイルをドラッグ/ドロップまたはコピー/ペーストした場合、デフォルトでブロックが作成されます。 このオプションは、「シンボルの挿入方法」のタイプを「リンク」、「埋め込み」、「共有埋め込み」に変更することが可能です。

※ このオプションは、「シンボルライブラリ」のページでブロックがオフになっている場合のみ変更可能です。


KBアーティクルID# PL8666591

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

DRAFT: DRAWING_VIEWS