NX 名前を変えてIPWを保存が利用できない(旋削)

2022-08-03T07:38:56Z
NX for Manufacturing

サマリ


詳細

NX2206シリーズにおいて、旋盤ワークピースの「名前を変えて保存」および「名前を変えてIPWを保存」が表示されない、またはグレーアウトしていて使用できません。

NX2007シリーズでは、問題なく使用できていました。この現象は、不具合により生じていますか?

再現手順 : 

任意の旋盤オペレーションを選択 >右クリック >ワークピース>名前を変えて保存 

または、

任意の旋盤オペレーションを選択 >IPWを解析 > 名前を変えてIPWを保存


Solution

NX2206では、最初に「IPWを解析」を実行することにより、「名前を変えて保存」および「名前を変えてIPWを保存」が利用可能になります。

この挙動の違いは、仕様変更によるもので、NX2206では3D IPWが存在する場合のみ下図のIPWフラグがセットされるように変更されています。

*「解析」を実行することで、3D IPWが作成されます。

過去のリリースでは、2D IPWしか存在しない場合でも、このIPWフラグがセットされていたため、「解析」を実行しなくても「名前を変えて保存」、

および「名前を変えてIPWを保存」が利用できていました。


Platforms
Windows x64 10
Release Versions

NX2206シリーズ

KBアーティクルID# PL8664289

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

Manufacturing General