お客様はMicrosoft SQL Serverソフトウェアをご自身で使用しており、Solid Edge StandardParts2022用のMicrosoft SQL Server 2017をインストールするときに、デフォルトではなく別のSQLインスタンス名を使用したいと考えています。これは可能でしょうか?
Solutionはい。Standard
Partsデータベース用に、デフォルトのMSSQLEXPRESSとは別のインスタンスを使用することができます。
これを行うには以下の手順に従ってください。
1. StandardPartsAdministrator_2022_Japanese.exeを解凍すると、.. \Standard Parts
AdministratorのISSetupPrerequisitesに以下の2つのフォルダが作成されます。
Microsoft SQL Server 2017 Express for SE および Microsoft SQL Server 2017 Express Local DB for SE
Microsoft SQL Server 2017 Express for SEのsetup.exeを右マウスでクリックし、「管理者として実行」を選択しプロンプトに従います。デフォルトのインスタンスまたは別の名前の付いたインスタンスを希望するかがプロンプトされます。
2. Parts Management Administrator(パーツ管理の管理者)でサーバーに接続すると、サーバーは「SERVER\INSTANCE」となります。
3. サービス「SQLBrowser」が開始されていることを確認します。これは、デフォルトのインスタンスではなく、名前付きインスタンスを使用する場合に必要です。