NX NXがエクスポートしたVRMLファイルのジオメトリは、他のCADシステムにインポートすると1000倍に拡大されます

2022-08-01T23:05:48Z
NX for Design

サマリ


詳細

NXからVRMLファイルとしてジオメトリをエクスポートして、他のCADシステムにインポートされる場合、ジオメトリは1000倍に拡大されます。

どうすれば同じスケールを維持できますか?


Solution

VRMLファイルは単位を持っていません。 mm(ミリメートル)単位のジオメトリが、デフォルト単位がメートルの他のCADシステムにエクスポートおよびインポートされると、ジオメトリは1000倍に拡大されます。

他のCADツールには、インポートに関してNXと同じようにさまざまな単位を設定する機能があると思われます。

この場合の回避策として、ジオメトリを0.001の値に事前にスケールダウンし、NXからエクスポートすると、同じスケールを維持できます。

NXでスケールを変更するには、モデリング>ホームタブ>ベースグループ>その他>「ボディの拡縮」コマンドが用意されています。


注意事項と参考資料

Related English version of the article : PL8165778

KBアーティクルID# PL8663317

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

CAD Translators