Solid Edge プロパティマネージャの「SEStatus」がグレーアウトしています。

2022-07-28T01:11:11Z
ASSEMBLY

サマリ


詳細

SE2022MP6以降、Solid Edge プロパティマネージャで「SEStatus」フィールドがグレーアウトしています。

どうすれば、このドロップダウンを再び有効にすることができますか?


Solution

SE2022MP6および2023でプロパティマネージャーの動作を変更しましたが、これは設計上グレーで表示されるようになっていますが、回避策が用意されています。プロパティマネージャで「SEStatus」を有効にするには、以下のレジストリキーを使用します。

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version 222\Global\Disable_SEStatus_PropMGR(データに0を設定)


ただし、SEDM(Solid Edge Data Management)が有効な場合は、「SEstaus」をライフサイクルで制御しているため、この方法は利用できません。

KBアーティクルID# PL8662624

目次

サマリ詳細

関連するコンポーネント

ASSEMBLY: ANNOTATIONS/DIMENSIONS